This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21479:对 PMP21479原理图的组件更改建议、可在300Vdc 到450Vdc 的直流输入下工作

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1249638/pmp21479-component-change-suggestion-for-the-pmp21479-schematic-to-work-with-dc-input-from-300vdc-to-450vdc

器件型号:PMP21479

您好!

客户希望在服务器电源辅助应用中、在300Vdc 至450Vdc 的直流输入范围内检查此 EVM 板的运行情况和行为。 您是否 对 PMP21479原理图有任何元件更改建议 、以便在300VDC 至450VDC 的直流输入下工作 、并让该辅助板正常运行? 例如、将 C1和 C2更改为额定电压为450Vdc 的两个。 到目前为止、无需在针对此直流输入范围提高效率方面花费太多的精力。 或者、对于此直流输入范围运行、您有其他辅助 EVM 板建议吗? 谢谢你。

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    对于本设计、输入电容器显然需要的额定电压为450V。  如果输出电压固定、则不需要双绕组初级偏置结构。  需要在450V 输入下检查 FET (Q1、Q2和 Q7)上的电压应力。  此外、由于最小输入为300V、因此您可以为 Q2使用更高电阻(更低 COSS)的 FET。 这可能有助于改善400V 至450V 输入下的效率和功率损耗。

    另请参阅 PMP23146、它专为服务器辅助电源而设计、但不适用于450V 输入电压。  我们没有太多针对450Vin 创建的设计。

    谢谢。

    布赖恩