This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40487:解决方案1A 交流转直流电源

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1242735/pmp40487-solution-1a-ac-to-dc-power-supply

器件型号:PMP40487
主题中讨论的其他器件: PMP9204

您好!

我正在设计自动化领域的交流/直流 SMPS。 下面详细介绍了对我的电源的要求:

  1. 输入电压-(85至264) VAC  
  2. 输出电压- 5VDC/1A 或5VDC/2A (均提供)
  3. 电压精度- 1%至2%
  4. 功率-5W/10W
  5. 线路和负载调节- 2%
  6. 波纹- 50mV 至150mV
  7. 效率-80%至90%
  8. 隔离- 4000Vac (输入到输出)
  9. 保护-过流、短路、过压和 温度保护。

我搜索了一些解决方案。 我对下面的参考设计有一些疑问-

参考设计编号- PMP40487 (85-265) VAC

  1. 此电源的工作输入 电压(75至275) VAC 吗?

较低电压-75VAC、较高电压-275、5V/1A 和5V/2A

  1. 我需要设置输出电压5.1或5.2VDC。 哪个电阻值在电路中发生变化?
  2. 我需要设置输入欠压和输入过压限制。 如何在电路中设置。
  3. 如果负载变化(200mA、500mA、1A、2A)、则输出电压恒定
  4. 线变差-? 负载变化、
  5. 我在 BOM 中看到变压器 RM6-T-750UH-W4的器件型号、但没有库存。 请向我建议任何变压器的替代器件型号。
  6. 此解决方案是双输出。 我需要一个输出。
  7. PCB 的尺寸和 BOM 成本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    很抱歉我们的回复延迟了。 我们的许多团队成员在这段时间外出度假。  

    我快速浏览了 PMP40487设计和您的规格。 是的、修改 PMP40487以满足您的需求应该不难。

    设计人员有循环参与该聊天。 他应该能够很快回到你的身边。

    此致、

    余盛阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    请检查以下评论,谢谢。

    1. PMP40487可支持75Vinmin 和275Vinmax。
    2. Vout=5.1V、将 R12更改为45.9k Ω 或  Vout=5.1V、 将 R12更改为47.7k Ω。
    3. PMP40487具有输入电压 UVLO、无输入过压保护。  R9和一次侧绕组与辅助绕组匝数比设置输入 UVLO (请参见数据表11)  
    4. 我不确定问题是什么
    5. 由于次级侧反馈、线路变化和负载变化可能在1%以内、
    6. PMP40487变压器是定制变压器、考虑单轨输出、不适合您的要求。  
    7. 已理解
    8. 您能否使用 PMP40487尺寸和 BOM 来评估您的设计尺寸和 BOM 成本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复  

    其 PMP9204同样能够

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上问题所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其 PMP9204同样能够

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP9204工作最小输入直流电压大小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 Brian 的其他主题