This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9204:参考设计 PMP4190

Guru**** 2885700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1248660/pmp9204-reference-design-pmp4190

器件型号:PMP9204
我看到了使用变压器的参考设计 PMP9204 (RLTI-1067/ Renco Electronics)和 使用变压器的 UCC28740EVM (7508111111/Wurth)。
1.  在 PMP9204中可以使用750811111111而不是 RLTI-1067。
2. 什么是工作最小直流电压  
3. PMP9204和 UCC28740EVM 的设计是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复我的以下问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    1.如果您想使用 7508111111、则建议遵循 UCC28740EVM 原理图、因为它已经使用了该变压器、并且已经通过了测试并附有相关文档。

    2、这些设计尚未经过直流输入电压测试或设计、但它们都应在90VDC 输入下工作、可能更低但不能保证。

    3、两种设计非常相似但不完全相同、请看一下两种设计的 BOM 了解其差异。

    谢谢!  
    布赖恩