请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-XDS110ET 您好!
我在 CC3235 Launchpad 上使用 XDS110来调试定制硬件上的 CC3235。 我使用 IAR ARM Workbench 版本8.42.1作为我的 IDE。该设置已经运行了几个月、直到昨天的午餐左右。 然后它一直无法通过-2131问题进行调试。 我使用了 CCS 及其测试通信功能、发现 JTAG 不工作。 我可以通过 UART 加载新的开发映像来清除该错误。 但现在我收到"Failed to load the CPU core driver"消息。 我已尝试卸载并重新安装仿真器(版本9.2.0.00002_win_64.exe)、但没有任何帮助。 由于这是我唯一的调试设置、因此我想寻找一种使其再次运行的方法。
谢谢。
约翰