This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-for-TI:尝试使用相同访问密钥进行连接的机器太多

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1249200/pspice-for-ti-too-many-machines-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

器件型号:PSpice-for-TI

您好!

由于硬件问题更换了我的笔记本电脑。 当尝试在更换的笔记本电脑中为 TI 安装 pspice 时、收到错误"尝试使用相同访问密钥连接的机器太多"

用户 ID: chethan.ks1@ltts.com

请提供帮助。

谢谢。此致、

Chethan K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chethan:

    这在工作中。 完成后、我们将通知您。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chethan:

    这是 完成的。 请尝试重新安装。

    -jc