主题中讨论的其他器件:TPS56C215、 TPS65023B、 TPS65023、 TPS546B24A、 TPS543A22、 TPS548C26、 PSPICE-FOR-TI
1) TPS56C215的最大输出电容为500uF。 仅 Zynq 推荐的去耦电容器大于此值-请确认这不是问题。
2)我们的产品有很长的预期寿命。 请确认型号2中使用的 IC 的预期寿命。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1) TPS56C215的最大输出电容为500uF。 仅 Zynq 推荐的去耦电容器大于此值-请确认这不是问题。
2)我们的产品有很长的预期寿命。 请确认型号2中使用的 IC 的预期寿命。
Paul、你好!
请下次分配一个负责的组织、以便我们尽快与您联系。
1) 1)该数据表的输出电容器选择部分列出了为此器件推荐的输出电容器。 您认为 TIDA 中的 COUT 在哪里大于500uF 有效?
2)该变体不应影响产品的使用寿命。 以下站点提供了以100khr 为单位的信息
https://www.ti.com/orm/home?actionId=2801
谢谢!
Tahar
尊敬的 Tahar:
您的意思是什么-"分配一个负责的组织"?
我想您误解了我的问题、
1) 1)查看 TPS56C215数据表中的表8.2 -它表明最大 Cout 为500uF。 TIDA-01480原理图显示的 Cout 大约为200uF。 除此之外、由于 Zynq MPSoC 上的旁路/去耦电容器、负载将具有非常高的容性。 这总共约为1mF -我想确认这不是问题吗? 注意:我正计划合并电源轨1A 和1B、并通过 TPS56C215为这两个电源供电。
2) 实际上,我是指这些组件在有效的生命周期状态中预期会处于多长时间? 或者换句话说、TPS56C215、TPS65023B 或 TPS512000是否有在不久的将来停产的计划?
我们期待收到您的回复。
非常感谢。
保罗
您好、Paul、
1. TPS56C215具有内部补偿。 它可以支持多种输出电容。 最大输出电容为500uF。 如果客户的电容为1mF、则系统将不稳定。 您可以运行 PSpice 仿真进行确认。
2.关于产品寿命、根据公司的政策指导、TI 标准产品只要符合以下三种条件之一、则不会被淘汰:
a.产品在过去五年内有任何销售(汽车类或高可靠性产品为七年)
b.产品可以生产并且投入生产的时间不到10年
c.产品目前有任何客户需求
希望这些内容对您有所帮助、
谢谢。
南锡
大家好、Nancy、
感谢您的帮助、但是我们感到失望、因为被推广为经过现成测试的 Zynq MPSoC 供电解决方案的这款解决方案无法正常工作。 我认为应该更新或删除该应用手册、以避免设计出无法正常工作的解决方案的人员。
您能否推荐一个能够为高容性负载供电的 TPS56C215替代器件?
请您确认 TPS65023能够驱动其负载吗? 最高电容约为300uF、
您好、Paul、
Brian Berner 是 TIDA-01480的作者。 把他圈在这里。
您好、Brian、
应用手册将 TPS56C215用于 Zynq MPSoC 的 VCC 电源轨。 据 Paul 称,Zynq VCC 上有大约1000uF 的去耦合器。 但是、TPS56C215只能支持最大500uF 的输出电容。 能否确认此设计是否实际通过了 MPSoC 测试?
谢谢。
南锡
您好、Paul、
是的、当然可以。 nancy_zhang@ti.com。 我们下线了、我将关闭这个帖子。
谢谢。
南锡