This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:TIDA-010054

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1249797/tida-010054-tida-010054

器件型号:TIDA-010054

您好!

请注意、以下产品是否可供订购:

设计指南:TIDA-010054适用于3级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计。

此致、

奥卢塔约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olutayo:

    TIDA-010054不可订购、但我们提供了设计文件、原理图和 BOM、您可以在其中构建电路板。  这些可在下一页中找到。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010054

    此致、

    埃罗尔