This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:TIDA-050047+BQ34Z100

Guru**** 2977510 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25713, TIDA-050047, BQ34Z100, BQ25731, TPS25750, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1248087/tida-050047-tida-050047-bq34z100

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100、BQ25790 、BQ25713、 BQ25731、 TPS25750、BQ40Z50

您好

我有一个关于 TI PD 充电解决方案的问题、可以找到适合该解决方案的电量监测计。
我已经找到了 TIDA-050047满足我需求的解决方案、因为我打算使用功率为37W 的4节电池。
关于电量监测计、我想使用 BQ34Z100。

它是否与我的应用兼容、因为我需要一个适用于充电和放电阶段并具有可定制设置的电量监测计、而且我不想使用任何 MCU 并希望这种组合独立工作、还需要选择 PD 控制器和电池充电器?

TI 产品列表中是否有满足所有要求(PD 控制器+电池快速充电器+电量监测计)的集成解决方案?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mostafa:  

    TPS25750仅具有配置 BQ257xx (BQ25713、BQ25731和 BQ25790/2)的功能。 对于电量监测计等附加 IC、需要使用外部控制器对其进行控制;不过、结合 PD+BQ 后、它将自动充电和放电、而无需电量监测计。  

    我将把这个问题转发给电量监测计团队、以获取其他输入。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mostafa、

    您是否了解过适用于监测计的 bq40z50? 您可以使用 LED 来显示 SOC、而且它还提供许多其他良好功能、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish 的回答。  
    BQ40z50似乎能够满足我的需求。 我想知道它是否可以作为独立的工作模式。 除了 BQ34z100的电池平衡之外、它与 BQ34z100有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      bq40z50集成模拟前端(AFE)具有电量监测计、因此单芯片可处理 FET 控制和电量监测、bq34z100只是不具有 AFE 来控制 FET 的电量监测计。

      bq40z050还实施了最新的 IT 算法