This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:PMP22650

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1248935/pmp22650-pmp22650

器件型号:PMP22650

我正在研究 pmp22650的原理图、想知道此充电器是否也能进行直流/交流充电。 我很感激有任何了解这一点的线索。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erum、感谢您在 e2e 上发帖! 我不确定我对应用的了解程度如何。 您正在设计什么类型的终端设备? 交流侧正在充电?

    如果您参考的是这种情况、PMP22650能够进行双向操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 即交流/直流和直流/交流转换器。