This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606QRNPRQ1在 PSpice 中的设计仿真不工作

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1249280/lm73606qrnprq1-design-simulation-in-pspice-not-working

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

LM73606QRNPRQ1

我一直在尝试在 Altium 和 Tina-TI 上使用 PSPICE 模拟此器件、但是、在连接所需的所有端口(根据 webench 设计工具和我自己的计算)后、出现一个错误、我不确定原因。 下面是一个相同的屏幕截图:

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/234/Screenshot-2023_2D00_07_2D00_15-154603.png

我还附加了我想用于仿真的库:/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/LM73606_5F00_TRANS.LIB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenil:

    请在 PSpice 中运行 PSpice 文件: https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在尝试下载它,但它一直在要求我填写个人详细信息,即使在这样做之后,它也不会下载,而是开始要求我再次填写详细信息…

    我也尝试过 OrCAD 在 PSPICE 上运行此示例、但仍然无法正常运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenil:

    请执行以下操作:  
    退出 TI 网站。
    直接登录 https://www.ti.com (而非 PSpice 注册页面)。
    转至帐户->个人信息并填写缺失的信息。
    注销。
    请访问 www.ti.com/.../PSPICE-FOR-TI 并点击"Download"。
    按照屏幕上的说明操作。

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以、我正在下载它。 我很好奇、为什么它无法在我的 PSpice 中正常工作。 我附上了一个相同的屏幕截图、我没有得到正确的电压(显然是0):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenil:

    很高兴听到它现在对您有用。 我们建议在 PSpice for TI 中仿真我们的所有模型。

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、我想问一下是否有更快的方法来仿真瞬态模型或获得稳态响应? 如果使用20ns 的阶跃函数、持续1.4ms、则仿真速度太慢。 感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenil:

    遗憾的是、PSpice 中的瞬态模型很慢、唯一解决它的方法是减少点数(精度较低)

    此致、

    拉希尔