This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138EZWTA3的问题

Guru**** 2618405 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1249775/issue-with-omap-l138ezwta3

主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

Curernly、我们的产品具有使用以下组件的主板:  OMAP-L138ZWTA3和 OMAP-L138BZWTA3  

然而,这些组成部分已过时。 然后、我们开始购买适用于  OMAP-L138的更多信息 e ZWTA3.

使用这一新组件、主板将不再通电。

我们确定了这些组件的唯一区别是硅版本。

工程团队能否为我们提供支持?

除器件修订版本外、这些组件上是否还有其他不同之处?

谢谢。

L·蒂亚戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thiago Luz,

    感谢您的查询。

    在订购之前、您是否已查看数据表和勘误表以了解任何差异?

    我将在内部检查。

    您能帮助我了解订购来源吗、以消除与订购相关的问题吗?

    您是否也检查了多个器件以消除与组装相关的问题。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thiago Luz,

    请参阅以下我从我们的器件专家处收到的其他问题:

    • 客户 是否提供了完整的器件型号。  是否有培训 E. OMAP-L138EZWTA3? e ?  如果是、则这是安全启动器件、则电路板不会使用标准映像进行启动。
    • 是否有任何其他电路板/组件更改?
    • 《芯片勘误表》中是否有关于对电路板有影响的较新修订版本的公告?
    • 哪个处理器无法启动?
    • 什么是引导外设?  是否尝试了引导?

    此致、

    斯里尼瓦萨