This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:6.6kW、无交错

Guru**** 671890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1250986/tida-01604-6-6kw-without-interleaving

器件型号:TIDA-01604

大家好!

图腾柱 PFC 中使用3个交错相位来降低电流纹波。 如果尺寸是设计的主要考虑因素并且无法容纳3个 PFC 扼流圈,那么可实现6.6kW PFC 单 PFC 扼流圈(无任何交错)? 这个决定有什么错误吗?

谢谢。此致、

阿诺普·库马尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    单个 PFC 扼流圈没有问题、唯一的问题是散热。 如果可以使用单个扼流圈正确处理损耗和热问题、那没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错的无底食物!