This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00524:使用什么应用程序读取此 EVM 中的数据?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00524, RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1249202/tida-00524-what-app-to-use-to-read-data-from-this-evm

器件型号:TIDA-00524
主题中讨论的其他器件: RF430CL330H

我正在使用 TIDA-00524 EVM、能够获得一个 NFC 读取器应用程序来识别它确实存在。 但我不知道从何处获取任何实际数据。 浏览 此处第15页的文档、可以看到:

数据记录器经过预编程、可随时进行配置。 使用启用 NFC 的智能手机、确认在设置中已开启 NFC。 接下来将数据记录器呈现到电话的背面。 应读出并显示欢迎消息、如图10:欢迎消息所示。 欢迎消息列表默认设置以及所有支持的命令。 此消息将始终显示在所有记录的测量值下方、以便快速参考。

然后、它会显示一部手机或平板电脑的屏幕截图、其中包含欢迎消息和您应该看到的屏幕。 但在任何文档中,我都找不到任何一个地方,我能找到任何关于使用的应用程序的信息,我找不到任何东西来获取发送到我的手机的数据。 有没有人知道我可以如何执行此操作、以及使用哪个应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我的好!

    该板将数据格式化为 NDEF 文本记录。  您可以使用任何能够读/写 NDEF 记录的 NDEF 读/写器应用程序。  参考设计文档中使用了 NFC TagWriter、但此设计是在2015年发布的、因此现在可能有许多应用选项。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我使用过 NFC 工具、NXP 和其他一些公司的标签编写器。 我只需要提供一个序列号和一个标签类型。 无更多信息或选项。 NFC TagWriter 是 NXP 吗? 因为它只是说没有检测到 NDEF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Myles、

    您是否在标签中使用电池?  如果没有电池、则可能从射频场收集足够的能量来读取唯一 ID、但不足以容纳完整的 NDEF 消息。  另外、确保您握住手机就位。  如果已经记录了大量数据、NDEF 消息可能会非常大、可能需要几秒钟才能完全读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用电池在标签,可以保持手机一段时间,但获得 ID 后,它不做任何其他的事情。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还通过 CCS 使用示例代码对其进行了重新编程、并且仍然从 NXP TagWriter 应用中获得"No NDEF Detected"。 我有2个套件、它们都在执行相同的操作。 我正在使用三星 Galaxy S21 5G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用过任何不同的应用程序进行过测试?  我有一个谷歌像素手机,并将找到这些板之一,以与我的手机测试明天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie、我已经通过多个应用程序进行了测试。 我还对我们在这里有的多个电话进行了测试。 一些较新的例子(S21, S22)没有显示任何数据,S9、 LG 雷克萨斯和另一个确实显示了一些东西,但它是所有不可读的。 我不能上传评论中的图片,但它显示了带有白色问号的黑色钻石。 仅仅是一面墙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Myles、

    我用像素手机进行了测试,我看到了相同的。  读取 ID、显示为 ISODEP 和 NFC B 类、但不读出 NDEF 消息。  我还使用基于 RF430CL330H 的标签(https://www.ti.com/tool/TIDA-00217)进行了测试、该标签 是否 正确读取显示当前温度的 NDEF 消息。  新手机的 RFID 读取器实施似乎发生了一些变化。  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie、感谢您的答复。 我确实认为在某处可能会对协议进行更改、这使我对将 NFC 用于我的项目持怀疑态度、因为我不希望产品使用寿命较短。 我将介绍 TIDA00217、看看是否能使用较新的手机测试其中一个。