This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010231:仿真、硬件与放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 1105770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1250543/tida-010231-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:TIDA-010231

您好、TI 专家
前面要求的 TIDA-010231示例工程的 RAM 配置已修改为配置闪存。
当首次在闪存中下载时、运行正常。 主要操作是检查 LED 和 SCI 的运行。
当电路板的电源被复位时、LED 运行是正常的、但是 SCI 不工作...我不知道为什么。 请给我任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的联系。  
    原始 TIDA-010231不使用 SCI、因此我假设您添加的代码使用 SCI 是正确的?

    您能否通过注释掉代码的某些部分来检查 SCI 代码是否独立于闪存配置工作?

    此致、
    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我单独测试了 sci 示例项目。 我将通过正确混合这两个项目来测试该测试项目。
    我将发送要测试的项目、那么我应该怎么做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是为了我的理解:
    闪存中的 SCI 工程是否单独工作?

    我问、因为如果它单独在闪存中工作、那么混合 可能是问题、如果不是、那么 SCI 代码本身就有问题。

    此致、
    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪存中单独的 SCI 项目运行良好...   

    我也认为混音是个问题、但在完成第一个程序后工作正常。

    我想为您提供一个测试计划...我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道这是否会交付,但这是我现在测试的项目。

    e2e.ti.com/.../new_5F00_test_5F00_project.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这起作用。 我可以查看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为问题是不能通过 CPU 写入来写入闪存中的变量。
    请访问 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/517072/uart-is-not-working-in-flash-mode

    您需要相应地修改链接器命令文件。

    此致、

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。
    我检查了你发送给我的链接,它似乎是相同的情况,我.
    但没有结论。 我认为原因是要引用最新的闪存连接器命令文件并使用它。。。我使用的文件可能是使用最新 SDK 示例的最新闪存连接器命令文件。
    你不能给我更多的细节?
    我现在使用的 SCI 示例在闪存上运行良好...我不明白它在闪存中不起作用、因为它与 TIDA-010231项目混合使用。
    您不能告诉我闪存链接命令以供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 您的回答对您很有帮助。
    我解决了...
    再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听到您解决了问题。

    此致、
    安德烈亚斯