This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:子卡选择和使用 CAN 的外部通信

Guru**** 2620575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22650, TMDSCNCD28388D, TIDM-02013, TMDSCNCD280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1248760/pmp22650-daughter-card-selection-and-external-communication-using-can

器件型号:PMP22650
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28388DTIDM-02013TMDSCNCD280039C
我希望构建双向电动汽车充电器
我正在考虑使用 PMP22650参考设计
我需要将此卡与另一个充电站控制器相连、我想知道是否有办法将板载控制器与另一个运行 EVerest OS 的控制卡相连如何控制此板的状态?
 
 
需要在 J25上连接的特定子卡控制器是什么?
在上一个问题中、我被告知控制器 PN 是 TMDSCNCD28388D
但查看 TIDM-02013的文档、其中指的是这个、而不是 TMDSCNCD280039C
是否有办法使用 CAN 总线协议控制子卡?
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP22650的核心设计有一个 HSEC 连接器。 因此、可以使用 TMDSCNCD28388D 和 TMDSCNCD280039C 对其进行控制。 TI.com 上的数字电源 SDK 中提供了 TMDSCNCD280039C 的代码。

    子卡是完全可编程的微控制器、具有多个 CAN 接口。 可以轻松修改代码以通过 CAN 接收命令、从而控制转换器。

    此致、
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!