This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 尝试使用相同访问密钥连接的机器太多。 请访问 http://e2e.ti.com 以获得进一步的帮助。

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1250879/too-many-machines-attempting-to-connect-with-the-same-access-key-please-go-to-http-e2e-ti-com-for-further-assistance

无法在新计算机上执行新的 PSpice for TI 安装。  需要使用访问密钥移除所有机器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、你知道安装在什么机器上吗?

    获得这些信息后、我将提交请求以清除它。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    一台机器叫做 SilverSurfer、这是设备名称。  另一个可能是 SpeedMerchant、但不确定。

    谢谢!

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以清除两台机器的记录? 清除其中一个记录可能允许另一个记录工作。 如果您可以将两者免费、以便安装在更适合您的产品上、这可能更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续并免费、然后我将重新安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在完成后通知您。 可能是在明天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    这是完成的。 请尝试重新安装。

    此致、

    简体中文