This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:LM25088逐周期电流限制

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1247512/lm25088-lm25088-cycle-by-cycle-current-limit

器件型号:LM25088

您好

我在引脚10和 GND 之间设置22nF。

尝试有关采样时间的电流限制、我发现 LM25088将不起作用、不再有 PWM 信号、请保持在3V (直流)左右。

测量引脚15和引脚13时仅为2K 欧姆。

我不知道该怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy 您好!

    似乎器件已损坏。 请更换 IC 和 MOSFET、将电源电流限制设置为~ 0.1A -0.2A、重新进行空载测试。 您应该使用 LM5088-2才能使用 RES 引脚功能。  

    -EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我使用 LM25088-2、我现在使用 RES 函数。

    存在一个新问题。

    我发现 DFC 会将频率改变三个阶跃。  

    在三步边界处、PWM 将非常不稳定。

    在我看来,这是 根本原因。

    如何使 DFC 非常顺利?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我将 R 分流器设置为0.1欧姆。

    在28V/06A 状态下、RES 引脚自行升高。  

    我将  R-Shunt 设置为0.022欧姆、我尝试将负载增加到28V/2.5A、RES 引脚保持0V

    我认为原因是 DCM、  

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    3.外部控制的自动切断与恢复: RES 引脚也可以用作输入。 方法是从外部驱动引脚、
    电平大于1.2V 断续阈值时、控制器被强制进入延迟的重新启动序列。 实现
    例如、延迟重启序列的外部触发可能来自过热保护
    或输出过压传感器。

    我尝试此函数、从电流镜电压电平提供外部信号、现在 LM25088已断开。

    纹波、Iin 和 RES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新

    更换斜坡、IC 就会正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy 您好!

    很抱歉回复延迟。 我不在办公室。  

    您似乎已经弄清楚了。 是的、回答正确。 您可以在 CCM 中看到漂亮的 DFC 波形。   

    -EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    它看起来不是一个不错的 DFC 函数。

    然后、一旦 DD 进入 CCM 模式、Vout 就会压降、从而降低相关 Iout。

    其次、如果28V/2A 在所有 DCM 模式下工作、两个边界(1/3和2/3负载)内的 DFC 将会震动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy 您好!  

    遗憾的是、此器件无法提供平稳的转换。 请查看最近发布的器件(LM5148)、该器件应能够在 VIN 接近 VOUT 时提供更平滑的波形。   

    -EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy 您好!  

     我将关闭该主题。 如果您有另一个问题、敬请告知。

    -EL