This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:三个 ANPC 上的控制概念

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1251643/tida-010210-control-concept-on-three-anpcs

器件型号:TIDA-010210
主题中讨论的其他器件:SFRA

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

关于三相 ANPC 参考设计、我想问一个问题:

在示例程序中、在控制计算和 PWM 更新后执行 SPLL 和直流母线电压测量、例如下面的 Lab6 - PFC 控制程序。

这意味着该中断的控制计算使用了前一个中断中的数据。 这种方式是否不存在相位延迟问题(尤其是 SPLL 器件)?  

采用这个方法而非常规方法(首先在中断中更新 ADC 读数值和相位锁定、然后执行控制操作)的原因是什么?

static inline void ANPCINV_runISR1_lab6(void)
{
    //
    // Read ADC sampled voltage and current values
    //
    ANPCINV_readCurrentAndVoltageSignals();

    ANPCINV_iInv_A_filt_sensed_pu = ANPCINV_iInv_A_sensed_pu;
    ANPCINV_iInv_B_filt_sensed_pu = ANPCINV_iInv_B_sensed_pu;
    ANPCINV_iInv_C_filt_sensed_pu = ANPCINV_iInv_C_sensed_pu;

    //
    // Transform the above feedback signals from ABC to DQ axes
    //
    ANPCINV_runTransformOnSensedSignals();

    //
    // Clear the PWM trips when ANPCINV_clearPWMTrip
    // is written to '1' from the watch window
    //
    if(ANPCINV_clearPWMTrip == 1U)
    {
        // Wait for zero-crossing then clear trips and start power stage
        if((ANPCINV_vGrid_A_sensed_pu > 0.0f) &&
                (ANPCINV_vGrid_A_sensed_pu_prev < 0.0f))
        {
            ANPCINV_clearPWMTrip = 0;
            ANPCINV_clearAllPWMTrips();
            ANPCINV_updateDuty = 1U;

        }
    }

    if (ANPCINV_updateDuty)
    {
        //
        // Run the current close loop
        //
        //PFC voltage loop soft-start
        //
        if((ANPCINV_vBus_Ref - ANPCINV_vBus_RefSlewed) > (2.0 * ANPCINV_VOLTS_PER_SECOND_SLEW) *
                                           (1.0 / (float32_t)ANPC_INV_ISR2_FREQUENCY_HZ))
        {
            ANPCINV_vBus_RefSlewed =  ANPCINV_vBus_RefSlewed + (ANPCINV_VOLTS_PER_SECOND_SLEW) *
                                  (1.0 / (float32_t)ANPC_INV_ISR2_FREQUENCY_HZ);
        }
        else if((ANPCINV_vBus_Ref - ANPCINV_vBus_RefSlewed) <
                           - (2.0 * ANPCINV_VOLTS_PER_SECOND_SLEW) *
                                  (1.0 / (float32_t)ANPC_INV_ISR2_FREQUENCY_HZ))
        {
            ANPCINV_vBus_RefSlewed =  ANPCINV_vBus_RefSlewed - (ANPCINV_VOLTS_PER_SECOND_SLEW) *
                                  (1.0 / (float32_t)ANPC_INV_ISR2_FREQUENCY_HZ);
        }
        else
        {
            ANPCINV_vBus_RefSlewed =  ANPCINV_vBus_Ref;
        }
        //End of PFC voltage loop soft-start

        //Voltage control loop
#if     ANPC_INV_SFRA_TYPE == ANPC_INV_SFRA_VOLTAGE

        ANPCINV_idRef = -1.0f * (ANPCINV_GV_RUN(&ANPCINV_gv_vBus,SFRA_F32_inject(ANPCINV_vBus_RefSlewed),ANPCINV_vBus_sensed));
        ANPCINV_gv_vBus_out = -1.0f * ANPCINV_idRef;
        SFRA_F32_collect((float32_t *)&ANPCINV_gv_vBus_out, (float32_t *)&ANPCINV_vBus_sensed);

#else

        ANPCINV_idRef=-1*(ANPCINV_GV_RUN(&ANPCINV_gv_vBus,ANPCINV_vBus_RefSlewed,ANPCINV_vBus_sensed));

#endif

        //Current control loop
        ANPCINV_runCurrentLoop();

        // Middle point voltage control loop
        ANPC_Duty_Offset_Middle_Voltage_Loop=(ANPCINV_GV_RUN(&ANPCINV_gv_vBus_Middle,-ANPC_Delta_Middle_Voltage_AVG,0));

        //
        // Vd and Vq can be directly used
        // for generating 3-phase PWM duty values
        DQ0_ABC_run(&ANPCINV_vInv_dq0,
                    ANPCINV_vdInv_pu, ANPCINV_vqInv_pu, ANPCINV_vzInv_pu,
                    ANPCINV_sine, ANPCINV_cosine);


        //Constant duty has been added in the system in order to perturb the middle point of the converter.

        ANPCINV_duty_A = ANPCINV_vInv_dq0.a+ANPC_Duty_Offset_Middle_Voltage_Loop;
        ANPCINV_duty_B = ANPCINV_vInv_dq0.b+ANPC_Duty_Offset_Middle_Voltage_Loop;
        ANPCINV_duty_C = ANPCINV_vInv_dq0.c+ANPC_Duty_Offset_Middle_Voltage_Loop;


        ANPCINV_update3PHPWM(ANPCINV_duty_A, ANPCINV_duty_B, ANPCINV_duty_C, ANPCINV_duty_A_k_3, ANPCINV_duty_B_k_3, ANPCINV_duty_C_k_3);

        //
        // Update dead-band slew for soft-start of PFC
        //
        if(ANPCINV_deadBandSlew >= ANPC_INV_HIGH_FREQ_PWM_DB_TICKS)
        {
            ANPCINV_HAL_updatePWMDeadBand(ANPCINV_deadBandSlew--);
        }

/*        ANPCINV_duty_A_prev = ANPCINV_duty_A;
        ANPCINV_duty_B_prev = ANPCINV_duty_B;
        ANPCINV_duty_C_prev = ANPCINV_duty_C;

        ANPCINV_duty_A_k_2 = ANPCINV_duty_A_prev;
        ANPCINV_duty_B_k_2 = ANPCINV_duty_B_prev;
        ANPCINV_duty_C_k_2 = ANPCINV_duty_C_prev;

        ANPCINV_duty_A_k_3 = ANPCINV_duty_A_k_2;
        ANPCINV_duty_B_k_3 = ANPCINV_duty_B_k_2;
        ANPCINV_duty_C_k_3 = ANPCINV_duty_C_k_2;*/

    }

    //
    // Run SPLL
    //
    ANPCINV_runSPLL();
    //

    ANPCINV_vBus_sensed_pu=ANPCINV_vBusp_sensed_pu+ANPCINV_vBusn_sensed_pu;
    if(ANPCINV_vBus_sensed_pu<=0) // avoid division by zero
    {
        ANPCINV_vBus_sensed_pu=0.001;
    }
    ANPCINV_vBus_sensed=ANPCINV_vBus_sensed_pu*ANPC_INV_VDCBUS_MAX_SENSE;
    ANPCINV_vBus_sensed_filter=Low_Pass_Filter*(ANPCINV_vBus_sensed_filter-ANPCINV_vBus_sensed)+ANPCINV_vBus_sensed;


    //AVG of the voltage
    ANPC_Delta_Middle_Voltage=(ANPCINV_vBusp_sensed_pu-ANPCINV_vBusn_sensed_pu)*ANPC_INV_VDCBUS_MAX_SENSE;
    ANPC_Delta_Middle_Voltage_AVG=0.9981*( ANPC_Delta_Middle_Voltage_AVG-ANPC_Delta_Middle_Voltage)+ANPC_Delta_Middle_Voltage;

    //
    // Based on theta estimated by SPLL, compute sine and cosine
    //
    ANPCINV_sine = sinf(ANPCINV_angleSPLL_radians);
    ANPCINV_cosine = cosf(ANPCINV_angleSPLL_radians);


    //ANPCINV_Display_Variables_Time_Scaled();

    ANPCINV_HAL_clearPWMInterruptFlag(ANPC_INV_ISR1_TRIG_BASE);
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    理论上、对直流母线电压控制环路和 PLL 进行处理、无需高速。

    可以按照描述或代码的方式进行、影响不应太大。

    谢谢

    此致

    里卡多