This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:开发评估模块所需的技术支持

Guru**** 2618675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC27211, TIDA-01606, TMDSCNCD28379D, UCC5320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1249995/tida-01606-technical-support-required-for-the-development-of-evaluation-module

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28379DUCC5320、UCC27211、UCC21710

尊敬的团队:

我们计划在 TIDA-01606参考设计资源的帮助下开发我们的评估模块。

我们要求您尽快安排与您的应用工程师的虚拟会议。

目前我们对重新调整参考设计存在一些疑问。

PFA 原理图图片供参考:-

在我们研究 本设计和设计指南 TIDA-01606的原理方框图时、我们发现了同一组件的所有这两个文档之间的一些差异、如下所示:-

 请确认我们可以继续使用 TI 提供的可用设计资源,或者我们必须进行一些修改。

 1.     2.     

序号

组件/功能

器件型号(原理方框图)

部件号(设计指南)

1

控制器卡  

 F28377D

TMDSCNCD28379D  

2

隔离式栅极驱动器(650V SiC MOSFET)   

 UCC5352

 UCC5320 (UCC5320)

3

隔离式栅极驱动器(1200V SiC MOSFET)

 UCC27211

 UCC21710

4

增强型隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动

ISO5852

 此部件号 未在文档中提及