This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:AM2732的引导加载程序

Guru**** 2615485 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1252364/tida-020047-bootloader-for-am2732

器件型号:TIDA-020047
主题中讨论的其他器件:AM2732

你好  

1.我在不做任何修改的情况下使用我们根据 TIDA 020047参考设计制造的全新电路板。 遗憾的是、我没有成功进入引导加载程序模式以使 AM2732加载我的代码。

我的问题与 AM2732引导加载程序 SOP (硅里程表封装)配置有关。 如原理图中所述、我是否应该移除 R46和 R49并管理 SOP2 (J6)以便在闪存和运行之间切换?

此致

阿米内    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    加载引导加载程序时、J6必须位于闪存位置。  不应安装 R49和 R46。

    布赖恩