This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI -符合 CMMC

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1248405/pspice-for-ti---cmmc-compliance

您好!

我希望尝试并确认 TI 的 PSPICE 是否符合 CMMC 合规性的相关要求。

请通过这两种方式告诉我。

S·丹尼斯

网络覆盖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您能向我指出 CMCC 的文档吗、我将看到我可以找到

    我还建议使用 Cadence 作为 PSpice for TI 的是其完整 SPB (PSpice)的精选版本。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你谷歌。

    网络安全成熟度模型认证

    鉴于这是 DOD 规范的定义、我打算测量四肢并说 PSpice 不符合那个规范。

    但是、我会继续与 Cadence 联系、以获得最终答案。

    Br、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    非常感谢您通知我们、您能从 Cadence 找到任何东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有。 他们仍在检查。 今天上午、他们想知道您的问题是适用于任何特定的 SPB 产品、如 PSpice、Design Entry CIS、系统捕获等、还是仅限于 PSpice for TI。

    我说过您曾特别询问过有关 PSpice for TI 的问题。 如果 CMMC 问题适用于其他 Cadence 产品、请更正我。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们仅对 PSpice for TI 感兴趣。  感谢您与他们联系!

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我希望在一周结束前得到答案。  

    如果我回答你似乎很奇怪,这是因为我们应该在24小时内回答任何帖子,我不知道我是否会有一个之前的答案。  

    它是一个跟踪指标。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    开发人员认为 PSpice for TI 与 CMMC 不兼容。

    谢谢。
    简体中文