我为非线性相关电流源实现了该公式。
在 LTSpice 和 Altium Simulation 中:
delay(V(Out2 ), V(Out1 )),这可以正常工作。
对于 TI PSpice、我尝试使用具有2个输入的 ABM 并尝试使用 tdelayT1、但这会给我带来错误。
PSpice

我还可以使用其他形式吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我为非线性相关电流源实现了该公式。
在 LTSpice 和 Altium Simulation 中:
delay(V(Out2 ), V(Out1 )),这可以正常工作。
对于 TI PSpice、我尝试使用具有2个输入的 ABM 并尝试使用 tdelayT1、但这会给我带来错误。
PSpice

我还可以使用其他形式吗?
尊敬的 JC:
这是由 Altium Designer 生成的网表。
simulation_project -复制(变量:无变化)
*SPICE Netlist 在2023年7月3日11:34:35上由高级 SIM 服务器生成
.options 混合已生成
*原理图网表:
bb1 Out4 0 i=delay ((V (Out2)* EXP ((-1)*(v (Out1)^2))、v (Out3))* EXP ((-200)*(v (Out3)))
RR1 0 Out1 1K TC1=0 TC2=0
RR2 0 Out2 1K TC1=0 TC2=0
RR3 0 Out4 1 TC1=0 TC2=0
RR5 0 Out3 1k TC1=0 TC2=0
VV1 Out1 0 DC 0 PWL (0 9.7u 0 9.8u 1 22u 1 22.1u 0)交流1 0
VV2 Out2 0 DC 5 SIN (0 1 300k 10U 0.1 0) AC 1 0
VV3 Out3 0 20u 交流1 0
.probe{V (Out4)}=plot (1)=axis (1)=units (V)
*所选电路分析:
.DC V1 1 10 1
.ac DEC 10 1K 1G
.TRAN 100N 2.2ms 0 100N
停止
控制
扫描 V3 0 2m 200u
.ENDC
结束
BB1是 包含延迟命令的非线性相关电流源、该命令 应用于 V1和 V2的组合。
延迟本身由 V3控制。
-Uwe
尊敬的 JC:
我已将 PSpice 项目附件
e2e.ti.com/.../VARIABLE-DELAY.DSN
此致、
乌韦