This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:更改闭环控制

Guru**** 1105770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1251895/tida-010054-changing-the-closed-loop-control

器件型号:TIDA-010054

您好!

在我的项目中、我需要对 DAB 直流/直流转换器使用一些特定的控制设计。

我打算使用 Simulink 编码器以 C 语言生成代码、并将其集成到 TIDA-010054中。 项目中已经有某个控制器。

我不知道如何在 CCS 代码中实现它。 更改预设控制文件之一可能是容易的吗?

感谢您的支持!

文森特·博利厄-加农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。
    您指出的.js 文件只是 用于在 CCS 中配置调试环境的 Java 脚本。
    这些文件不会设置任何实际变量、而是指示 CCS 在 CCS Debug 视图内的 Expression 窗口中显示某些变量。

    如果使用 Simulink C 代码生成、则必须手动将生成的代码添加到现有软件中。
    可以将控制代码添加到 dab.h 中的 DAB_runISR1 ()函数中

    此致、

    安德烈亚斯