This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050045:功率耗散详细信息

Guru**** 2616155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1251786/tida-050045-power-dissipation-detail

器件型号:TIDA-050045

大家好、
您能帮助我们计算此参考设计中使用的以下器件的功率损耗吗?
1.T2
2.Q10
3.问题11
4.问题6
5.问题8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Priyadharshini:  

    对于变压器的功率耗散(T2),我们需要联系变压器供应商,获取更多有关磁芯损耗的信息。
    我很快会给您提供一个更明确的答案以及 FET 的计算结果。

    谢谢。
    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!
    感谢您的答复
    等待您的答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyadharshini:

    您需要联系变压器供应商来确定其磁芯损耗。 此特定设计使用 Wurth Electronik 的750318938。

    FET 功率损耗可通过以下公式计算:

    您可以通过对开关损耗、导通损耗(以及栅极驱动损耗)进行求和来估算 FET 损耗。
    该特定设计中的 FET 没有内部电阻器、因此栅极驱动损耗可以忽略不计。

    功率耗散= P_SW + P_COND

    P_SW =(E_ON + E_OFF + E_RR)* f_sw
    可以在每个 FET 的各自的数据表中找到开关能量的值(E_ON、E_OFF、E_RR)、但我认为有些元件不包含此值。
    在这种情况下、您可以使用估算:

    e_oss = 0m5*C_OSS*V_DS (off)^2

    然后使用10 * E_OSS 进行近似计算(E_ON + E_OFF + E_RR)。
    F_SW 是开关频率、通常为250kHz

    P_COND = I_rms^2 * R_DS (on)

    此致!
    莎拉