This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010216:TIDA-010216

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1250157/tida-010216-tida-010216

器件型号:TIDA-010216
主题中讨论的其他器件:LM5163

在这种情况下激活 FC 引脚时、为什么我们必须更改 lm5163的开关频率。

请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    完全使用频率、 没有 太大影响。  我们需要在不同的频率下测试不同的电流纹波。   

    此致

    赵业博