This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00559:此设计中 D6、D7的功能

Guru**** 2933730 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1253619/tida-00559-function-of-d6-d7-on-this-design

器件型号:TIDA-00559
主题中讨论的其他器件:DAC8760

尊敬的团队:  

我找到了用于 DAC8760组合输出的 TI 参考设计。  

此设计有问题。

1.在第二阶段设计它有什么特殊原因吗?  

2. DESD1P0RFWQ-7是一款过时器件、您可以推荐 TI TVS 器件来替代此器件吗?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:
    请查看我对您的问题的评论如下:


    1. 采用两级电流控制法降低浪涌条件下流经 D6的正向电流,确保 D6的正向压降尽可能低。 这个由 R12分频的低正向压降最终提供了流经 U3内部保护电路的电流、此电流需要小于10mA。
    这当然可以通过为 R12、R13和 R14使用更大的电阻器值来实现-但这也会在作为电流输出运行时导致更大的意外压降。

    2.根据我所看到的, DESD1P0 RFWA 可视为替代产品。

    此致
    于尔根