请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00559 主题中讨论的其他器件:DAC8760
尊敬的团队:
我找到了用于 DAC8760组合输出的 TI 参考设计。
此设计有问题。
1.在第二阶段设计它有什么特殊原因吗?
2. DESD1P0RFWQ-7是一款过时器件、您可以推荐 TI TVS 器件来替代此器件吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我找到了用于 DAC8760组合输出的 TI 参考设计。
此设计有问题。
1.在第二阶段设计它有什么特殊原因吗?
2. DESD1P0RFWQ-7是一款过时器件、您可以推荐 TI TVS 器件来替代此器件吗?
谢谢你。
尊敬的 Dino:
请查看我对您的问题的评论如下:
1. 采用两级电流控制法降低浪涌条件下流经 D6的正向电流,确保 D6的正向压降尽可能低。 这个由 R12分频的低正向压降最终提供了流经 U3内部保护电路的电流、此电流需要小于10mA。
这当然可以通过为 R12、R13和 R14使用更大的电阻器值来实现-但这也会在作为电流输出运行时导致更大的意外压降。
2.根据我所看到的, DESD1P0 RFWA 可视为替代产品。
此致
于尔根