This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 或非门仿真

Guru**** 2537030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1253453/nor-gate-simulation

我正在尝试模拟或非门、比较器工作正常、但我不明白这里的问题是什么:

错误(ORPSIM-15461):X_U4的接口节点数不正确。
错误(ORPSIM-15461):X_U5的接口节点数不正确。

我基本上是创建一个 SR 锁存器、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenil:

    这可能是模型绑定问题。 请尝试在仿真配置文件中更改绑定顺序:

    谢谢。
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这起作用了! 如果我能得到你的建议就更好了... 我正在尝试将此 SR 锁存器打开在已知状态、因此图形不是这样...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 您的意思是这个图不是这样的? 最好改为知道图形应该是什么。 您是否希望 U2的输出切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是顶部第二张图是 Q 轴的输出、

    我认为出现这个情况是因为我制造的 SR 锁存器在上电时进入了未知状态。

    我还想知道如何实现5V 和0V 输出、而不是图中所示的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSpice for TI 是混合信号仿真器、 U2是 内置数字门、因此输出显示为高电平/低电平。  

    您可以在数字节点和地之间连接一个电阻器、以查看模拟电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是有道理的、而且是有效的! 谢谢你。 然而、当我在部件进入后连接电路时、放置在那里的电容器是否会工作以确保它在已知状态下启动? 或者我不需要担心吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 您可以使用该电容器来将电压保持在低电平、只要它足够大、能够保持您所需的持续时间。