This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:PMP22650是否可用于将电池直流电压转换为单相240V?

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1248819/pmp22650-can-pmp22650-be-used-to-convert-dc-voltage-from-batteries-to-single-phase-240-v

器件型号:PMP22650

PMP22650是否可用于将电池直流电压转换为单相240V 电压?

我想知道是否可以使用 PMP22650参考设计使用直流电压转换为交流电。

我无法在可用的文档中确定这是否可行。

"双向"一词代表什么?

https://www.ti.com/tool/PMP22650?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=refdesign#applications

谢谢!

马里奥五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨马里奥,双向意味着电力可以传输双向。 因此、如果有一个像电池一样的电源、在直流侧为400V、它将能够为 交流侧的240VAC 负载供电、并且工作方式与逆变器类似。 这可用于汽车应用中的车辆对负载/电网应用、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin 先生、

    感谢您的答复! 但我一直在寻找能够帮助我实现这一目标的电路和微控制器程序、但我在这方面找不到任何内容。

    您能不能举几个例子来说明这种设计用于使用电池组 将电力返回给电网?

    谢谢!

    马里奥五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板按照设计可支持双向操作、但是此时代码还未准备好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:  

    感谢您的答复!

    您是否恰好知道代码何时准备就绪?

    此外、您能否分享推荐的散热器/冷板的图纸?

    此致、

    马里奥五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mario、

    我没有冷板的图纸、但您可以联系 inquiry@malico.com.tw。

    部件号是: CWATER38315500-00。

    让我在负责软件的团队中循环提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    感谢 您的及时帮助!

    我将等待软件更新。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mario、

    这是一项正在进行的工作。 希望在今年晚些时候将一个软件示例准备就绪。

    此致、
    科迪