This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:PSpice for TI:尝试使用相同访问密钥进行连接的机器太多

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1253539/pspice-for-ti-pspice-for-ti-too-many-machines-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

器件型号:PSpice-for-TI

在新的 PC 上安装 PSIPE for TI 后、收到"尝试使用相同访问密钥连接的机器太多"且无法登录的消息。
请告诉我该怎么做。

用户 ID:a.takikawa@yokogawa.com

此致、
泷川市


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takikawa-San,

    这在工作中。 我们将在完成后通知您。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takikawa-San,

    这是 完成的。 请再次尝试在新 PC 上安装。

    -jc