This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将 TXT 模式更改为 Tina 模式

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1254105/how-to-change-txt-mode-to-mode-of-tina

您好!

     我有单芯片模式、是 txt 版本、我不知道如何更改为 Tina 模式、我想使用 Tina DO 仿真、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yong、    

    感谢您查询有关 TINA 的信息。  由于 TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序,因此可使用 DesignSoft 支持页面 http://www.tina.com/technical-support/来处理问题  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常有帮助、这是 提供 TINA 支持的最直接的方法。     当问题得到解决时、请单击"此问题已解决"按钮以提供建议。    

    此致、  

    ~伦纳德