请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我有单芯片模式、是 txt 版本、我不知道如何更改为 Tina 模式、我想使用 Tina DO 仿真、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有单芯片模式、是 txt 版本、我不知道如何更改为 Tina 模式、我想使用 Tina DO 仿真、谢谢。
你好、Yong、
感谢您查询有关 TINA 的信息。 由于 TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序,因此可使用 DesignSoft 支持页面 http://www.tina.com/technical-support/来处理问题 。
DesignSoft/TINA 团队非常有帮助、这是 提供 TINA 支持的最直接的方法。 当问题得到解决时、请单击"此问题已解决"按钮以提供建议。
此致、
~伦纳德