This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010203:仿真文件询问

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23069, TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1253762/tida-010203-simulation-file-asking

器件型号:TIDA-010203
主题中讨论的其他器件:PMP23069TIDA-010062

尊敬的 TI 专家:

我有一个与4kW CCM 图腾柱交错 PFC 相关的新项目、但很遗憾、我还没有对这种拓扑进行任何实验。

我注意到 TI 在他们的网站上提供了一个4kW CCM 演示板。

我有几个问题想问您。 请在下面列出这些信息。 谢谢你。

  1. 如何确定变压器的规格、以及设计时应考虑哪些因素?

  2. TI 是否可以向我提供仿真文件、以便我可以将它们用作设计 PFC 的基础、例如 SIMPLIS?

  3. 您能否分享有关 CCM 交错图腾柱 PFC 的任何文档或资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的问题。

    1、我想您要问的是 PFC 的电感器、PFC 级没有变压器。 对于电感器、您需要考虑其"最大电流"、"电感"和"损耗";

    2、对于此参考设计、无仿真文件。 您可以参考 PMP23069、它可能包含带 PLECS 的仿真文件。

    3、我假设您要问 CCM 图腾柱 PFC 的功率级设计、如果是、请参阅 TIDA-010062的设计指南。 这是对 PFC 设计的基本介绍。