This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:不再支持?

Guru**** 2905450 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604, PMP40988, PMP23069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1251276/tida-01604-no-longer-supported

器件型号:TIDA-01604
主题中讨论的其他器件: PMP40988PMP23069

您好!

对推荐与 TIDA-01604配合使用的 Digital Power SDK 进行研究时、我发现最新版本(v4.04)不再支持此示例。 这样做的原因是否特殊、是否有替代示例?

此处提供了参考的发布说明: https://software-dl.ti.com/C2000/c2000_apps_public_sw/c2000ware_sdk/digitalpowersdk/4_04_00_00/release_notes.html

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasha

    可以。 DPSK 中不再支持 TIDA 01604。 有关 PFC 设计、您可能需要参考 pmp23069、pmp40988。

    谢谢

    阿米尔