This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 pspice 中为 ti 更改库位置

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1254675/change-library-location-in-pspice-for-ti

您好!

我的 Windows 安装存储器主要由 PSpice for TI 库文件占用。 因此,请您帮助您将库的默认位置更改为另一个硬盘。 这将释放 Windows 安装存储器上的一些空间、并提高我的计算机的性能。

提前感谢、

基格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Gokul、您好!

    您可以通过在用户配置文件下设置以下环境变量来指定不同的位置:

    关闭 PSpice for TI、设置变量并将旧文件夹的内容复制到新目标。 重新启动 PC 并 启动 PSpice for TI。

    此致、
    简体中文