Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TDA4VM问题背景:
SDK 版本: 基于 ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_00_11的修改版本
我有模型 A 的结构与 conv3*3, Relu 和 upsample。 通过使用不同的 SDK 进行量化后、该模型的推理速度在不同版本之间有很大差异、如下所示:
1.在 TDA4VM 版本上使用 Model A (SDK:8.2)进行单帧推理需要26ms
2.使用 Model A (SDK:8.4_eco)在 TDA4ECO 版本上进行单帧推理需要32ms
3.在 TDA4ECO 版本上使用模型 A (SDK:8.5_eco)进行单帧推理需要28ms
4.在 TDA4AL 版本上使用 Model A (SDK:8.6)进行单帧推理需要42.5ms
谁能满足这些要求? 我希望你的帮助,谢谢!