This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:TIDA-020047电路板设置

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047, AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1251964/tida-020047-tida-020047-board-setup

器件型号:TIDA-020047
主题中讨论的其他器件: AM2732

你好  

  1. 您能帮助我从这款新电路板开始吗? TIDA-020047。 我正在设置我的新电路板并加载我的第一个示例、因此、您能否列出配置此电路板的不同步骤(要下载的 xds110 bin、引导加载程序、SOP 引脚...)

此致

阿米内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    引导加载程序应该已经在电路板上。  当您通过 USB 连接到 PC 时、它应该在总线上枚举。   

    有关 SoC (AM2732) SOP 设置、请参阅原理图的第5页。  要写入闪存、请将 SOP2设置 为高电平。  编程后、将 SOP2更改为低电平。  如果您要进行仿真、请通过 XDS110将 SOP1设置为低电平以进行 XDS110引导。

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的回答  

    你知道第一次,我应该加载的东西在 TM4c 组件( XDS 二进制). 我对吗?

    不幸的是,通过只设置 sop2到高位我没有得到任何东西在终端和我不能加载任何东西在 AM2732。我缺少什么吗?

    我检查了 PMIC 输出、全部都正确(通过将 PMIC GPIO2短接至 GND)。

    请提供任何帮助来指导我。 您是否有关于 tida020047的任何文档? 例如开始?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    此时、此设计的唯一文档位于此处: TIDA-020047

    此致、

    布赖恩