请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-020047 主题中讨论的其他器件: AM2732
你好
- 您能帮助我从这款新电路板开始吗? TIDA-020047。 我正在设置我的新电路板并加载我的第一个示例、因此、您能否列出配置此电路板的不同步骤(要下载的 xds110 bin、引导加载程序、SOP 引脚...)
此致
阿米内
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
此致
阿米内
您好、Amine:
引导加载程序应该已经在电路板上。 当您通过 USB 连接到 PC 时、它应该在总线上枚举。
有关 SoC (AM2732) SOP 设置、请参阅原理图的第5页。 要写入闪存、请将 SOP2设置 为高电平。 编程后、将 SOP2更改为低电平。 如果您要进行仿真、请通过 XDS110将 SOP1设置为低电平以进行 XDS110引导。
此致、
布赖恩
Brian、您好!
感谢您的回答
你知道第一次,我应该加载的东西在 TM4c 组件( XDS 二进制). 我对吗?
不幸的是,通过只设置 sop2到高位我没有得到任何东西在终端和我不能加载任何东西在 AM2732。我缺少什么吗?
我检查了 PMIC 输出、全部都正确(通过将 PMIC GPIO2短接至 GND)。
请提供任何帮助来指导我。 您是否有关于 tida020047的任何文档? 例如开始?
此致
您好、Amine:
此时、此设计的唯一文档位于此处: TIDA-020047
此致、
布赖恩