This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20859:完全禁用 TPS2372 PoE 控制器。

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20859, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1254780/pmp20859-disabling-tps2372-poe-controller-completely

器件型号:PMP20859
主题中讨论的其他器件: TPS2372

我们基于 PMP20859基准电路成功实现了双 PoE 和外部48V 输入、运转良好。 仅支持外部48V 输入电压。 PoE 交换不会出现任何干扰、一切正常。

在我们的下一个设计中、我们再次需要相同的功能、但需要能够禁用其中一个 PoE 电源输入、以便它仅是普通的1G 以太网。

我们是否只是将 TPS2372上的 DEN 引脚拉至低电平来将其完全禁用、并防止它参与任何电源控制和以太网配置的消息传递工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我已请求我们的 PoE 专家来帮助您解决问题、请留出一些时间。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    如果在重新连接此端口时不需要冗余操作、则可以通过将 DEN 拉至低电平来禁用该端口。  如果可能将 PSE 连接到此端口、则应遵循 slva306a 应用手册的图10、将检测电阻器分为两个电阻、并将中心抽头拉到 VSS。  这将为 PSE 提供一个无效检测特征、从而阻止其尝试供电。  另请注意、下拉至 VSS、因此需要某种类型的隔离。

    https://www.ti.com/lit/an/slva306a/slva306a.pdf?ts=1690914568422&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS23753A%253FkeyMatch%253DTPS23753A%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN-ALT

    如果要在重新连接此端口时执行冗余操作,则需要外部电路。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这只是我需要的信息。

    这适用于需要3种不同制造商配置的电源的常见设计:

    - 48V 外部输入, 2个非 PoE 以太网连接。

    - 2关闭 PoE 以太网连接,或者供电。

    - 1个 PoE 以太网输入和1个非 PoE 以太网输入。

    我们打算仅制造和安装一个 PCB、并使用配置链路配置电源输入的变体、这就需要在生产期间通过连接来禁用 PoE 电路。