This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:导入 TI 模型

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5156-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1254571/pspice-for-ti-importing-ti-models

主题中讨论的其他器件:LM5156LM5156-Q1

您好!

我是 TI 的 PSPICE 新手、因此请原谅我的基本问题。  我正在尝试为 LM5156创建一个新的 PSPICE 原理图。  不过、该器件不会显示在 TI 库的"器件搜索"窗口中。  另一方面、我在 C:驱动器的 pspTILibDir 文件夹中看到大量的 LM5156模型文件。   

如何将该器件导入到原理图中?  这看起来是一个基本和常见的操作、但我在视频、网络资源、E2E 线程等中看不到任何信息。  我在产品页面上看到了.zip 文件中的模型包、但再次说明了如何导入此数据并在空白项目中使用?

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我们已将 LM5156包含在 TI 的 PSpice 库中。

    最简单的启动方式是选择 LM5156并导入参考设计

    另外、良好的起点是以下视频:

    https://www.ti.com/video/series/explore-pspice--for-ti-design-and-simulation-tool.html?keyMatch=PSPICE%20FOR%20TI

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stefan。  但是,问题仍然存在。  尝试放置器件时、出现错误:  

    此外、符号视图是空白的。

    我去了产品页面、下载了更新的模型文件、然后直接将它们复制到我的  pspTILibDir 文件夹中。  肯定存在.olb 文件。  但是、这不起作用、消息是相同的。  更新库也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉您在复制模型时收到错误消息。
    您是可以打开并运行产品页面下载的.zip 文件中包含的 testbench、还是也在此处收到相同的错误?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Niklas。  是的、我可以打开并运行 testbench 文件。  今天、我卸载/重新安装了程序、然后从"Help"菜单更新了我的库。  现在、LM5156完全不会出现在我的器件搜索中。  它是否出现在您的网站中、您可以放置该器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为问题出在 PSPICE 部件搜索软件方面。  它需要几个周期的自动更新、但最终 LM5156-Q1_TRANS 模型会出现。  然而,当你加载它时,你得到:  错误 ORCAP-2398等,即使模型肯定在安装的文件夹。   

    一种解决方法是使用"放置零件"工具并手动添加.olb 库: