This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C54:ucc28c54

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1356520/ucc28c54-ucc28c54

器件型号:UCC28C54

您好!

我使用的 UCC28C54的最大输入电压为1000V。

我使用了电阻分压器、因此 VDD 输入电压为20V。

我目前正在调查 HV 输入端反极性连接的情况。 我在数据表中找不到 VDD 输入的负电压限制。

您能提供建议吗?  

谢谢!

Raya Carmi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件 VDD 负电压规格-0.3V、超过此值会损坏器件。 如果您的应用可能具有超过-0.3V 的负电压、您需要添加保护以限制在-0.3V 以内。 该器件没有机制来保护自身免受负电压的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!