This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01350:Gerber zip 文件的链接已损坏。

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1355767/tida-01350-the-link-to-the-gerber-zip-file-is-broken

器件型号:TIDA-01350

您好  

应该指向 Gerber zip 文件的链接不会产生任何有意义的结果。

TIDA-01350参考设计| TI.com

请发送正确的光绘文件和设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在链接已更改。 这就引出了看起来是 Altium 文件的内容。 但还有一个不是格尔伯...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      我们正在进行这项工作。 我们很快就会回来的

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到该链接 现在指向光绘文件。 从我可以看到的角度来看、它们看起来不错。