This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10195:PWM 控制器选择

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC28750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1355101/pmp10195-pwm-controller-selection

器件型号:PMP10195
主题中讨论的其他器件:UCC28750、UCC28730

您好!

我正在为以下应用寻找一款 PWM 控制器、

  • 输入电压范围50到1700V DC
  • 输出电压: 12V, 350 mA
  • 拓扑:隔离式反激

有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ponkamali:  

    请查看 UCC28750。 这应该适合您需要执行的操作。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我正在寻找初级侧调节、并找到了 UCC28730。 该器件是否可用于共源共栅拓扑中高达1500V 的高压应用? 问题在于 UCC28730的栅极驱动电流约为30mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ponkamali:  

    是的、您可以做您提议的事情。

    谢谢。

    罗伯特