This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4435:DC/DC 电源

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP4435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1356256/pmp4435-dc-dc-power-supply

器件型号:PMP4435

你(们)好!

您能否建议对用作 LED 电源的 PMP4435进行调整、该电源在可设置的恒流模式下运行(输出电流0-5安培)?

参数:

直流输入:24V 直流

LED 面板:96个 LED (最大功率5A/18V)  

输出电流:0-5A

可设置电流(步长):0001安培
0.001A 以下的电流稳定性

输出电压:10-18V (估计值)

通信接口:USB/i2c/RS232/RS422...(适用于 MCU)

注意:在本例中、LED 在继续模式(而非 PWM 模式)下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我浏览了 PMP4435原理图、它们应该适用于您列出的规格。 但是、要实现所需的电流阶跃、您需要使用更高的电阻值和高精度电阻器作为电流检测电阻器。 该设计中使用的 UCD 控制器可支持 I2C 和 UART 通信。

    此致、

    余盛阳