This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00982:具有不同连接器和更高充电电流的 TIDA-00982定制版本

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1355243/tida-00982-customized-version-of-tida-00982-with-different-connector-and-higher-charging-current

器件型号:TIDA-00982

大家好、我们正在尝试为纳米非军用无人机构建一款2节电池充电器。 以 TIDA-00982为参考。

为了适应我们的要求:

1. 我们已经将电池输入以及平衡和保护端口合并为一个连接器,用于我们的无人机上。  

2.我们已经将充电电流增加到4.5A

正在寻求对设计方法进行验证、然后再投入生产。

附件为设计原理图和电路板文件。  

e2e.ti.com/.../1261.E_2D00_9-Battery-Charger_5F00_Ver0.PcbDoc

PCB

e2e.ti.com/.../2S_5F00_VALIDATION_5F00_SCHEMATIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新吗?

    此致、

    巴尔克鲁什纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balkrushna

    我没有看到任何明显的原理图或 PCB 布局问题。

    此致、

    Christian。