This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23340UCD:频率和死区时间调节

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23340UCD, UCD3138A, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1354938/pmp23340ucd-frequency-and-dead-time-adjustment

器件型号:PMP23340UCD
主题中讨论的其他器件: UCD3138AUCD3138PMP

嗨、,大家好。

我有问题、需要一些建议。

硬件:PMP23340UCD (UCD3138A)

Firmware:TI 提供的例程——UCDIBCFirmware

目标:我需要进行一些测量。   因此、需要调整 DPWM 的频率和死区时间。

问题:

  1.  我可以通过 GUI 执行该操作吗? 我到底该怎么做?
  2. 目前我刚刚开始学习 UCD3138。我可以在源代码中将 DPWM 设置为正常模式、禁用 CLA_EN 并注释掉其他函数吗?
  3. 我能否编写一个简单的程序仅通过 DPWM 进行控制(无滤波器、前端)。
  4. 初级侧有四个开关、次级侧有两个开关、如何设置相位并在三个 DPWM 之间触发?
  5. 您是否提供 DPWMC、Edge Generation、IntraMax 相关信息、数据表上的说明有点简洁。

我希望通过源程序上的 GUI 实现频率或死区时间调试。

但是这个过程的复杂性让我不知道在哪里更改它,我害怕破坏源程序的功能。

如果我无法在源程序上进行更改、能否编写一个简单的程序来仅控制 DPWM 即可实现。

我对初级和次级开关管的驱动方法感到困惑。 尤其是内部多路复用和边沿触发。

如果我只驱动 DPWM、我是否能够实现此电路板的功能-与源程序具有相同频率的输出!

很抱歉这么模糊的描述,你能根据我的问题给出一些建议和想法?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.  我可以通过 GUI 执行该操作吗? 我到底该怎么做? [注释]:GUI 可以更改频率和死区时间、但 FRE 为+/-20%。 死区不是简单的。 您可以通过读取 TRM 来了解如何对死区时间进行编程。
    2. 目前我刚刚开始学习 UCD3138。我可以在源代码中将 DPWM 设置为正常模式、禁用 CLA_EN 并注释掉其他函数吗? [注释]:此 PMP 不能使用正常模式。 CLA 仍处于启用状态
    3. 我能否编写一个简单的程序仅通过 DPWM 进行控制(无滤波器、前端)。 [注释]:UCD 培训实验室可以教您这样做
    4. 初级侧有四个开关、次级侧有两个开关、如何设置相位并在三个 DPWM 之间触发?[注释]您可以查看 UCD3138全桥 LLC EVM 设计。  
    5. 您是否提供 DPWMC、Edge Generation、IntraMax 相关信息、数据表上的说明有点简洁。 [注释]:TRM 文档介绍了外设。

    它们是复杂的问题、不能在所有细节上解释。 实际上、我建议下载 UCD 培训实验来进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复,它帮助很大!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉在早上提出的问题是错误的,我发现了它,撤回了它,谢谢你的帮助。