This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:提供设计文件密码

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1354860/ucc256404-password-of-design-file-offered

器件型号:UCC256404

大家好。  

我是 Jongyoon、我将使用 UCC256404设计 LLC 谐振转换器。

我注意到、TI 提供的设计文件(Excel)中有相应保护、需要密码才能解锁。

有没有任何机会,你可以分享的密码通过电子邮件?

此外,我是否有机会获得 LLC 转换器通过 HHC 控制工作的传递函数?  

谢谢、此致。  

Jongyoon。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jongyoon、

    一般而言、TI 不会共享设计计算器的密码。 请将您的电子邮件保留在此处、我们可以进行离线通信。

    此致!