This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:错误(LMC-022097):功能 PSpice_TI 的许可证调用失败、版本23.100

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1351587/pspice-for-ti-error-lmc-022097-license-call-failed-for-feature-pspice_ti-version-23-100

器件型号:PSPICE-FOR-TI

在执行最近的更新之后、我的安装不会打开 Capture、我会收到 OrCAD Capture 许可错误消息。  我阅读了一些类似的主题、认为重新安装可以解决此问题、但没有效果。  我收到的当前许可证错误消息已附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duane:

    您是否执行了卸载、然后先重新启动?  

    您可以在此处发布以下目录和文件的内容吗?

    转至%appdata%\Cadence\VBL\TI_PSpice_231\license

    您应该找到一个 license.txt 文件

    另请检查并上传以下文件:

    %appdata%\Cadence\PSpiceTIInstall 文件 cdsPSpiceTIlog.txt

    让我们来看看发生了什么情况。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好、否。在执行重新安装之前、我没有执行卸载。   

    我扫描了许可证文件、没有什么地方可以看出来。 每行都有 CRLF 字符。 服务器和 HOSTID 正确。  但守护程序仍在使用相对路径(./cdslmd),即使指令注释#2说用绝对路径替换相对路径。

    安装日志看起来也很干净。  我压缩了2个文件并将其附在您的电子邮件回复中。

    顺便说一下、我确实安装了完全许可的 Cadence Allegro 17.4.025。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们来收集一些数据。

    请按如下方式设置一个环境变量:

    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量
    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量是在运行 Cadence 工具的客户端系统上设置的可测试代码。 该变量用于对许可问题进行故障排除。 在调用 Cadence 工具之前必须设置 CDS_LIC_QA_TEST。 该变量的值是系统上的任何可写入区域。
    窗口:
    访问 Windows 按钮、然后运行系统属性高级>环境变量>系统变量>新建> CDS_LIC_QA_TEST = c:\cadence\qalog.txt
    设置此变量后、调用该工具。 如果您遇到许可错误、请将 qalog.txt 文件发送给客户支持。 qalog.txt 文件会随着时间的推移而增大。 因此、最好在解决问题时取消设置变量。
    注意:不要在 c:\驱动器中设置此变量、因为您可能没有写入权限、文件将不会被创建。 请将其设置为 c:\cadence 或其它驱动器(如 d:\)。

    大卫