This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1353650/pspice-for-ti-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

您好!

出现以下错误信息,安装失败。

 

——

您已达到并发设备访问限制。

尝试使用同一访问密钥连接的设备过多。

--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim Jong:

    我将禁用旧安装。 完成后、我将在此处发布、通知您可以安装新版本。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的旧安装已被禁用。 现在、您可以完成 PSpice for TI 的新安装。

    最新版本包含~1000种用于 BJT、MOSFET 和二极管的模型。 此外、允许导入1个模型、如果导入的模型超过1个、则可激活4个标记。

    此致、

    大卫