This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561-Q1:ti power designer 内的所有仿真都失败

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1352785/tps54561-q1-all-simulations-within-ti-power-designer-fails

器件型号:TPS54561-Q1

我当时重新设计的电源的所有仿真都失败了。
我试图在先前的设计之一上重做仿真(没有任何更改)、但也失败了。

我相信运行模拟的服务器已关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提供您的输入吗、请 Matej?

    我假设您正在尝试使用 WEBENCH?

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然可以。 是的、我使用 Webench。
    正如您在屏幕截图中看到的、所有仿真都立即失败-因此带有红色感叹号。

    今天它似乎起作用了。 :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matej 有哪些输入?

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入是什么意思、David?
    自定义电路、仿真设置还是我正在运行的仿真类型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matej:

    您在这里输入什么内容?

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matej:

    很高兴知道仿真运行正常。  

    如果您没有任何其他问题、请单击"已解决"。

    谢谢。

    新屋市